Parameter Redirection

簡短描述

檔案: \examples\AdvancedVAFunctions\Parameters Library\ParameterRedirection.va

預設平台: mE5-MA-VCL

簡短說明

示範如何使用參數參照運算子。

此範例示範了如何使用參數參照運算子來重新導向參數。 在此情況下,生成了兩個用於影像寬度與高度的整數參數, 用以控制上述處理管線的大小參數。 使用一個浮點數參數來操控輸出的顏色。 使用一個枚舉參數來啟用影像輸出。 一個整數欄位參數用於配置 LUT。 一個浮點數欄位參數用於配置 色彩轉換矩陣。 執行時,所有參數都會顯示在層級結構 Process0/Parameters 中。

您可以在 Operator Reference 的Library Parameters一節中找到關於 Parameters Library 的詳細介紹。